イーサネットポート設定を構成
FactoryTalk Linxソフトウェアを使用してイーサネットポートの速度および二重性の構成をまだ行なっていない場合は、以下の作業を行ないます。
- コントローラ・モード・スイッチをREM位置に移動します。
- Studio 5000 Logix Designerアプリケーションプロジェクトをランモードに切換えます。コントローラのモードをリモートランに変更するプロンプトが表示されたら、Yesをクリックします。
- アダプタを右クリックし、Propertiesを選択します。
- Device Informationビューから、Port Configurationを選択します。
希望するタスク操作ポート速度と二重性の設定をモジュールによって自動設定する。Auto-Negotiateチェックボックスを選択されたままにします。ポート速度と二重性の設定を手動で設定する。以下の手順を行なってください。- Auto-Negotiateチェックボックスをオフにする。
- SpeedカテゴリのSelected列で、ドロップダウンリストからポート速度を選択する。
- DuplexカテゴリのSelected列で、ドロップダウンリストからFullを選択し、ポートを全二重モードに設定する。
- Module PropertiesビューでInternet Protocolを選択します。
必要に応じて、以下に示すInternet Protocolプロパティを設定できます。- ドメイン名
- ホスト名
- ゲートウェイアドレス
- プライマリDNSサーバアドレス
- セカンダリDNSサーバアドレス
- Module PropertiesダイアログボックスでOKを選択します。重要:このページでIPアドレスの変更を試みると、次の警告が表示されます。

- プロジェクトを保存します。
ご質問やご意見