CJ Channelsビュー
モジュールのチャネルを熱電対入力タイプに接続するときに、CJ Channelsビューを使用して冷接合補正を選択します。
このビューでは以下の操作を行なうことができます。
- CJ補正として以下のいずれかのCJCモードを選択します。
- オンボードCJC - このビューにはこのオプションが表示されません。 Remote Cold Junction Channel列でNoneが選択され、Use RTB CJCチェックボックスが選択されておらず、標準RTB (CJCなし)が使用されている場合は、チャネルがCJ補正にオンボードCJCを使用していると見なすことができます。
- RTB CJC - Remote Cold Junction Channel列でNoneが選択され、CJC付きRTBが使用されている場合は、チャネルがCJ補正にRTB CJCを使用していると見なすことができます。重要: 精度要件のためにアプリケーションにRTB CJCを使用する必要がある場合は、Use RTB CJCチェックボックスが選択されていることと、CJC付きRTBを使用していることを確認してください。 、標準RTB (CJCなし)を使用していて、Use RTB CJCチェックボックスが選択されている場合は、チャネルでフォルトが発生します。
- Remote Cold Junction Channel (リモートCJC) - Remote Cold Junction Channel列でChxxを選択されている場合は、チャネルがCJ補正にリモートChxxを使用していると見なすことができます。
- チャネルの補正を無効にします。
- CJチャネルの診断詳細を表示します。
CJ Channelsビューの例

CJ Channelxx Diagnostics
CJコネクションがある場合に、CJチャネルの診断情報が表示されます。 モジュールとオンラインになっているときに、CJ Channelsビューで
アイコンを選択すると診断情報が表示されます。
アイコンを選択すると診断情報が表示されます。CJ Channelxx Diagnosticsの例

ご質問やご意見