ユニキャストまたはマルチキャストコネクション

モジュールの構成時に、「Connection over EtherNet/IP (EtherNet/IPで接続)」パラメータを構成する必要があります。この構成によって、入力データのネットワークでのブロードキャスト方法が決まります。
PointMax I/Oモジュールは、以下のいずれかの方法でデータをブロードキャストします。
  • Multicast - マルチキャストコネクションは1つの送信元から複数の受信者に同時に情報を配信します。ある送信のコピーが選択されたサブセットの送信可能な宛先へ送信されます。
  • Unicast - ユニキャストコネクションは、ネットワークのソースノードと宛先ノード間のポイント・ツー・ポイント送信です。1つの宛先コントローラに送信されます。
重要: デフォルト設定はUnicastです。ユニキャストを使用するとネットワークバンド幅の使用量が少なくなるため、こちらを使用します。ただし、ControlLogix 5580コントローラを高可用性システムで使用している場合、マルチキャストを使用してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal