モジュールのトラブルシューティング

モジュールのトラブルシューティングには以下のいずれかの方法を使用できます。
  • モジュール・ステータス・インジケータを使用する。
    ステータスインジケータの詳細は、各モジュールのセクションを参照してください。
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用する。

Studio 5000 Logix Designerアプリケーションの使用

コントローラオーガナイザをチェックして、モジュールに警告アイコンが表示されているかどうかを確認します。
コントローラオーガナイザの警告アイコン
警告アイコンが表示されている場合、Module Propertiesを開いてステータスバーを確認し、フォルトのタイプを特定します。
ステータスバーのフォルトメッセージ
コネクションにフォルトが発生した場合は、Connectionビューに移動し、Connection Fault領域のエラーコードを確認します。
Connectionのフォルトの説明とエラーコード
エラーコード
操作
0x204
  1. アダプタのモジュールプロパティを開きます。
  2. Chassis Informationビューに移動し、ベースステータスを確認します。フォルトが発生した場合は、ベースの詳細を確認してフォルトを特定します。
キーイングエラー
Device Informationビューに移動し、物理モジュールが構成されているIDと適合または一致していることを確認します。
詳細については、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。
0x10
Device Informationビューに移動し、ファームウェアリビジョンとメジャー・フォルト・ステータスを確認します。
  • ファームウェア更新が必要な場合は、ファームウェアを更新します。
  • メジャーフォルトが回復可能な場合は、モジュールをリセットします。
  • メジャーフォルトが回復不能な場合は、モジュールを交換します。
メジャーフォルトが発生しているDevice Informationビューの例
ポイントにフォルトが発生した場合は、Pointsビューに移動し、ポイントのDiagnosticsをチェックして診断状態を確認します。
ポイント診断の例
時間同期フォルトが発生した場合は、Device Diagnosticsダイアログに移動し、Time SynchronizationのStatusとGrandmaster clock identityを確認します。
デバイス診断の例
Grandmaster clock identityは、ネットワークのGrandmaster clock identityと一致する必要があります。また、アダプタのDevice DiagnosticsダイアログでTime SynchronizationのStatusを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal