モジュール禁止機能
モジュール禁止機能を使用すると、モジュールを構成から取り外さずに、コントローラとモジュール間のコネクションを無期限に一時無効にできます。このプロセスにより、コントローラとモジュール間のコネクションが一時的に停止します。
重要:
出力でモジュールが禁止されると、すべての出力はプログラムモードに対して構成された状態に変化します。
モジュール禁止機能は、以下のシナリオで使用できます。
- モジュールでメンテナンスを実行したい場合。
- モジュールのファームウェアリビジョンの更新など、モジュールを更新したい場合。
- 物理的にまだ所有していないモジュールがあるプログラムを使用しており、まだ存在していないモジュールをコントローラで探すことを望まない場合。この場合、システムに物理的に存在するまでプログラム内のモジュールを禁止できます。
モジュールを禁止および禁止解除するには、以下の手順を実行します。
- モジュールを禁止する – Module PropertiesダイアログでConnectionビューに移動し、Inhibit Moduleをオンにして、ApplyまたはOKを選択します。
- 必要な更新を行います。
- モジュールを禁止解除する – Module PropertiesダイアログでConnectionビューに移動し、Inhibit Moduleをオフにして、ApplyまたはOKを選択します。
ご質問やご意見