Connectionビュー
Connectionは、コントローラとデバイス間の動作を定義するために使用します。
- RPIレートを設定する。 詳細は、要求パケット間隔を参照してください。
- EtherNet/IPネットワークでユニキャストコネクションを使用するか、マルチキャストコネクションを使用するかを選択する。 詳細は、ユニキャストまたはマルチキャストコネクションを参照してください。
- コネクションフォルトの理由を表示する。ヒント:コネクションフォルトが発生した場合、Connection Faultエリアには、エラーコードと、モジュールのトラブルシューティングに役立つ説明が表示されます。 詳細は、IO-Linkマスタモジュールのトラブルシューティングを参照してください。
- モジュールを禁止する。 詳細は、モジュール禁止機能を参照してください。
- コントローラがランモードのときのコネクションエラーに対するフォルト応答を構成する。
Connectionビューの例

ご質問やご意見