Device Informationビュー
Device Informationは、デバイスがオンライン時のデバイスおよびステータス情報を表示するために使用します。
Device Informationでは、以下を行なうことができます。
- デバイスのIDを決める。
- デバイスの現在の動作状態を表示する。
- オーナコントローラが現在デバイスに接続されているかどうかを表示する。
- デバイスから最新情報を取得する。
- デバイスを電源投入状態にリセットする。
Device Informationビューの例

デバイスの診断
Device Diagnosticsを表示するには、Device InformationビューでDiagnosticsを選択します。
Device Diagnosticsの例

ご質問やご意見