Time Syncビュー
Time Synchronizationビューは読取り専用です。プロジェクトがオンラインになっている場合のモジュールに関するCIP Syncステータス情報が表示されます。Time Synchronizationカテゴリには、以下の情報が表示されます。
- CIP Sync時間同期のステータス
- UTCシステム時間
- グランドマスタークロック情報
- グランドマスタークロックの説明
- ローカルクロック情報
Time Syncビューの例

Grandmaster clock description
Grandmaster clock descriptionダイアログには、グランドマスタークロックに関する詳細情報が表示されます。Grandmaster clock descriptionを表示するには、Time SyncビューでDescriptionを選択します。
Grandmaster clock descriptionの例

ご質問やご意見