Calibrationビュー
Calibrationビューには、モジュール上のすべてのチャネルに関するキャリブレーション情報が表示されます。このビューでは、すべてのチャネルに対して以下の操作を行なうことができます。
- 現在構成されている入力範囲のキャリブレーションパラメータとキャリブレーションステータスを表示する。
- 1つまたは複数のチャネルに対してユーザキャリブレーションを実行する。
- キャリブレーションパラメータを工場出荷時の設定値に戻す。
モジュールのキャリブレーション方法については、モジュールのキャリブレーション(対話式)を参照してください。
Calibrationビューの例

ご質問やご意見