データ品質に対するキャリブレーションの影響

アナログ入力モジュール上のチャネルがキャリブレーションされている場合、そのチャネルのNotch Filter 設定は10Hzに変更されます。 そのチャネルのI.Chxx.Uncertainタグは、キャリブレーションが完了するまで1に設定されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal