Channelsビュー
Channelsビューには、すべてのモジュールチャネルの構成値の概要が表示されます。
ヒント:
Channelsビューにすべてのチャネル構成が含まれているわけではありません。すべてのチャネル構成の表示や変更、またはチャネルの診断情報の表示には、Chxxビューを使用します。
このビューでは、すべてのチャネルに対して以下の操作を行なうことができます。
- 必要に応じて、チャネルを無効にする
- 入力タイプと入力範囲を変更する
- ノッチフィルタを設定する
- 開配線状態の検出を有効または無効にする
- スケーリングを設定し、すべての構成を工学単位で再計算する
- デジタルフィルタを設定する
- アラームを無効にする
Channelsビューの例

Chxxビュー
Chxxビュー(xxはチャネル番号を表す)には、それぞれのチャネルに使用可能な構成オプションが表示されます。
このビューでは以下の操作を行なうことができます。
- 必要に応じて、チャネルを無効にする
- 入力タイプと入力範囲を変更する
- ノッチフィルタを設定する
- 開配線状態の検出を有効または無効にする
- スケーリングを設定し、すべての構成を工学単位で再計算する
- デジタルフィルタを設定する
- チャネル診断情報を表示する
ヒント:
アラームパラメータのラッチおよび構成を行なうには、Alarmsビューに移動します。
Chxxビューの例

Recalculate Units
Recalculate Unitsを使用すると、スケーリング変更後にすべての構成を工学単位で再計算できます。以下の点に注意してください。
- スケーリング構成が変更されると、Recalculate Unitsオプションが有効になります。
- Recalculate Unitsオプションを選択すると、古い値と、新しいスケーリング構成に基づいて再計算された新しい値が表示されるため、変更前に確認することができます。
- Yesを選択して変更を進めると新しい値が設定され、Apply/OKを選択すると値が適用されます。
- Noを選択して変更をキャンセルすると、古い値が保持されます。Recalculate Unitsを再度選択するか、新しいスケーリングに基づいてこれらの構成を手動で変更できます。
Recalculate Unitsの例

Channelxx Diagnostics
モジュールと接続されている場合にチャネル診断情報を表示します。モジュールとオンラインになっている場合にChxxビューのDiagnosticsを選択すると、診断情報が表示されます。
Channelxx Diagnosticsの例

Alarmsビュー
入力モジュールの各チャネルにはAlarmsビューがあります。このビューでは以下の操作を行なうことができます。
- すべてのアラームを無効にする。
- ラッチを有効または無効にし、プロセスアラームのアラーム制限を設定する
- 上上限
- 上限
- 下限
- 下下限
- デッドバンド
- ラッチを有効または無効にし、レートアラームの制限の設定するヒント: レートアラームの制限を0.0に設定すると、レートアラームが無効になります。
Chxx - Alarmsビューの例

ご質問やご意見