安全アプリケーション適合性レベル

PointMax安全入力モジュールの安全アプリケーション適合性
適合性レベル
条件
注記
IEC 61508で定義されているSIL 2まで、およびISO 13849-1で定義されているPLc、カテゴリ2までを含む定格のアプリケーション
モジュールでシングル・チャネル・モードを使用する。
  • ポイントモードは安全パルステストである。
  • ポイントモードは安全である。
以下の点に注意してください。
  • チャネルモードのタイプがシングルかデュアルかは、安全遂行レベル(PL)およびカテゴリに影響する。チャネルモードのタイプにかかわらず、SIL 3アプリケーションでモジュールを使用できる。
  • SIL 3シングルチャネルを達成するには、使用するセンサもSIL 3シングルチャネルである必要がある。
  • 安全パルステストというポイントモードの要件は、その安全I/Oモジュールだけが特定の適合性レベルに対する診断を提供していることを前提としている。
より大きな安全システム内に安全I/Oモジュールが含まれている場合は、安全パルステストというポイントモードの要件なしに、規定された適合性レベルを達成するために必要な診断を提供できる。
特定の安全度水準を達成するには、各安全モジュールの配線図を参照してください。
IEC 61508で定義されているSIL 3まで、およびISO 13849-1で定義されているPLe、カテゴリ4までを含む定格のアプリケーション
モジュールでシングル・チャネル・モードを使用する。
  • ポイントモードは安全パルステストである。
  • ポイントモードは安全である。
  • 外部配線フォルトの排除 – EN ISO 13849-2、表D.4によるフォルトの排除の要件に従って、保護エンクロージャからの外部配線によるフォルトを回避する必要があります。
    以下のいずれかの方法を1つ以上使用して対処できます。
    • マルチコアケーブルを分離する
    • 個別にシールドして接地接続する
モジュールでデュアル・チャネル・モードを使用する。
  • ポイントモードは安全パルステストである。
モジュールでデュアル・チャネル・モードを使用する。
  • ポイントモードは安全である。
  • 外部配線フォルトの排除 – EN ISO 13849-2、表D.4によるフォルトの排除の要件に従って、保護エンクロージャからの外部配線によるフォルトを回避する必要があります。
    以下のいずれかの方法を1つ以上使用して対処できます。
    • マルチコアケーブルを分離する
    • 個別にシールドして接地接続する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal