ユニキャストまたはマルチキャストコネクション
モジュールの構成時に、Connection over EtherNet/IPパラメータを構成する必要があります。
この構成によって、入力データのネットワークでのブロードキャスト方法が決まります。
PointMax I/Oモジュールは、以下のいずれかの方法でデータをブロードキャストします。
- Multicast - マルチキャストコネクションは1つの送信元から複数の受信者に同時に情報を配信します。 ある送信のコピーが選択されたサブセットの送信可能な宛先へ送信されます。
- Unicast - ユニキャストコネクションは、ネットワークのソースノードと宛先ノード間のポイント・ツー・ポイント送信です。 1つの宛先コントローラに送信されます。
重要:
デフォルト設定はUnicastです。
ユニキャストを使用するとネットワークバンド幅の使用量が少なくなるため、こちらを使用します。 ただし、ControlLogix
5580コントローラを高可用性システムで使用している場合、マルチキャストを使用してください。
ご質問やご意見