ユニキャストまたはマルチキャストコネクション
モジュールの構成時に、Connection over EtherNet/IPパラメータを構成する必要があります。 この構成によって、入力データのネットワークでのブロードキャスト方法が決まります。
IO-Linkマスタモジュールは、以下のいずれかの方法でデータをブロードキャストします。
- Multicast - マルチキャストコネクションは1つの送信元から複数の受信者に同時に情報を配信します。 ある送信のコピーが選択されたサブセットの送信可能な宛先へ送信されます。
- Unicast - ユニキャストコネクションは、ネットワークのソースノードと宛先ノード間のポイント・ツー・ポイント送信です。 送信は、モジュールの構成による宛先コントローラの1つに送信されます。
重要:
ControlLogix 5580コントローラを高可用性システムで使用している場合、マルチキャストを使用してください。
ご質問やご意見