モジュールのトラブルシューティング

モジュールのトラブルシューティングには以下の方法を使用できます。
  • モジュール・ステータス・インジケータ
    モジュール・ステータス・インジケータを使用したトラブルシューティングの詳細は、各モジュールのセクションを参照してください。
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーション

Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用したトラブルシューティング

コントローラオーガナイザをチェックして、モジュールに警告アイコンが表示されているかどうかを確認します。
コントローラオーガナイザの警告アイコン
警告アイコンが表示されている場合、Module Propertiesを開いてステータスバーを確認し、フォルトのタイプを特定します。
ステータスバーのフォルトメッセージ
コネクションにフォルトが発生した場合は、Connectionビューに移動し、Connection Fault領域のエラーコードを確認します。
コネクションのフォルトの説明とエラーコード
エラーコード
操作
0x204
  1. アダプタのModule Propertiesを開きます。
  2. Chassis Informationビューに移動し、ベースステータスを 確認します。 フォルトが発生した場合は、ベースの詳細を確認してフォルトを特定します。
キーイングエラー
Device Informationビューに移動し、物理モジュールが 構成されているIDと適合または一致していることを確認します。
詳細については、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。
0x10
Device Informationビューに移動し、ファームウェアリビジョンと メジャー・フォルト・ステータスを確認します。
  • ファームウェア更新が必要な場合は、ファームウェアを更新します。
  • メジャーフォルトが回復可能な場合は、モジュールをリセットします。
  • メジャーフォルトが回復不能な場合は、モジュールを交換します。
メジャーフォルトが発生しているDevice Informationビューの例
チャネルにフォルトが発生した場合は、Channel 0 → Modbus Master、 Modbus Slave、またはGeneric ASCIIに移動してDiagnosticsを選択し、チャネルの診断状態を確認します。
汎用ASCIIチャネルのDiagnosticsダイアログの例
時間同期フォルトが発生した場合は、Device Diagnosticsダイアログに移動し、Time SynchronizationのStatusとGrandmaster clock identityを確認します。
時間が同期されていない場合のDevice Diagnosticsダイアログの例
Grandmaster clock identityは、ネットワークのGrandmaster clock identityと一致する必要があります。 また、アダプタのDevice DiagnosticsダイアログでTime SynchronizationのStatusを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal