Requested Packet Interval (要求パケット間隔)

要求パケット間隔(RPI)は、構成可能なパラメータであり、コントローラとモジュールの間でデータをやり取りする場合の固有のレートを定義します。
RPI値は最初のモジュール構成時に設定します。この値はモジュール動作の開始後に必要に応じて調整できます。
重要: プロジェクトがオンラインのときにRPIを変更する場合は、以下のいずれかの方法でモジュールへのコネクションが閉じて、再度開きます。
  • モジュールへのコネクションを禁止してRPI値を変更したら、コネクションの禁止を解除する。
  • RPI値を変更する。 この場合、変更をモジュール構成に適用した直後にコネクションが閉じられ、再度開かれます。
RPIの範囲
プロトコル
RPIの設定範囲
Generic ASCII (汎用ASCII)
2~750msec (0.1msec間隔)
Modbus Master (Modbusマスタ)
6~750msec (0.1msec間隔)
Modbus Slave (Modbusスレーブ)
6~750msec (0.1msec間隔)
重要:
RPIが0.1msecの倍数ではない場合は、最も近い0.1msecの倍数に切り捨てられます。 例えば、RPIが2.37msecの場合は、2.3msecに丸められます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal