モジュール禁止機能
モジュール禁止機能を使用すると、モジュールを構成から取り外さなくても、コントローラとモジュール間のコネクション(Listen Onlyコネクションを含む)を無期限に中断できます。
このプロセスにより、コントローラとモジュール間のコネクションが一時的に停止します。
重要:
出力でモジュールが禁止されると、すべての出力はプログラムモードに対して構成された状態に変化します。
モジュール禁止機能は、以下のシナリオで使用します。
- モジュールでメンテナンスを実行する場合。
- モジュールのファームウェアリビジョンの更新など、モジュールを更新する場合。
- 使用するプログラムに、物理的にまだ所有していないモジュールが含まれていて、 まだ存在していないモジュールをコントローラで探すことを望まない場合。 この場合、システムに物理的に存在するまでプログラム内のモジュールを禁止できます。
モジュールを禁止および禁止解除するには、以下の手順を実行します。
- モジュールを禁止する:
- Module PropertiesダイアログのConnectionビューに移動し、Inhibit Moduleチェックボックスをオンにします。
- ApplyまたはOKを選択します。
- 必要な更新を行ないます。
- モジュールを禁止解除する:
- Module PropertiesダイアログのConnectionビューに移動し、Inhibit Moduleチェックボックスをオフにします。
- ApplyまたはOKを選択します。
ご質問やご意見