Time Synchronizationビュー
Time Synchronizationビューは読取り専用です。プロジェクトがオンラインになっている場合のモジュールに関するCIP
Syncステータス情報が表示されます。 Time Syncカテゴリには、以下の情報が表示されます。
- CIP Sync同期のステータス
- UTCシステム時間
- Grandmaster Clock情報
- Grandmaster Clockの説明
- Local Clock情報
Time Synchronizationビューの例

Grandmaster clock description
Grandmaster clock
descriptionダイアログには、グランドマスタークロックに関する詳細情報が表示されます。Grandmaster clock
descriptionを表示するには、Time SynchronizationビューでDescriptionを選択します。
Grandmaster clock descriptionの例

ご質問やご意見