Time Syncビュー

Time Syncビューは読取り専用です。プロジェクトがオンラインになっている場合のモジュールに関するCIP Syncステータス情報が表示されます。 Time Syncカテゴリには、以下の情報が表示されます。
  • CIP Sync time synchronizationのステータス
  • UTC system time
  • Grandmaster Clock情報
  • Grandmaster Clockの説明
  • Local Clock情報
Time Syncビューの例

Grandmaster clock description

Grandmaster clock descriptionダイアログには、グランドマスタークロックに関する詳細情報が表示されます。Grandmaster clock descriptionを表示するには、Time SyncビューでDescriptionを選択します。
Grandmaster clock descriptionの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal