Device Informationビュー

Device Informationは、デバイスがオンライン時のデバイスおよびステータス情報を表示するために使用します。
Device Informationでは、以下を行なうことができます。
  • デバイスのIDを決める。
  • デバイスの現在の動作状態を表示する。
  • デバイスがオーナコントローラで構成されているかどうかを表示する。
  • オーナコントローラが現在デバイスに接続されているかどうかを表示する。
  • デバイスから最新情報を取得する。
  • デバイスを電源投入状態にリセットする。
  • サポートされている場合は、デバイスの保護モードを表示する。
Device Informationビュー

Device Diagnostics

Device Diagnosticsを表示するには、Device InformationビューでDiagnosticsを選択します。
Device Diagnosticsビューの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal