ユーザ定義の診断アセンブリタイプの作成
Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用してユーザ定義の診断アセンブリタイプを作成できます。
ユーザ定義の診断アセンブリを作成するには、以下の手順に従います。
- コントローラオーガナイザ領域で、Assets → Data Types → User-Definedに移動します。
- User-Definedフォルダを右クリックして、New Data Typeを選択します。
- 診断アセンブリの名前と説明(オプション)を追加します。
- Members領域に、以下に説明する診断アセンブリに基づいてデータメンバーを追加します。

重要:
表に示されているメンバーは、コントローラのデータ・アライメント・ルールに従って編成されます。 この付録の表に記載されているメンバーのデータタイプとシーケンスに厳密に従ってください。 データタイプとシーケンスに従わない場合、Get Attribute Singleメッセージ(MSG)命令実行後にデータのずれが生じることがあります。
ご質問やご意見