ステータスインジケータを使用したトラブルシューティング

PointMax I/Oモジュールでは、以下のステータスインジケータが使用されます。
  • SA電源インジケータ – このインジケータは、すべてのPointMax I/Oモジュールで同様に動作します。
  • モジュール・ステータス・インジケータ - このインジケータはすべてのPointMax I/Oモジュールで同様に動作します。
  • チャネル・ステータス・インジケータ - このインジケータの動作は、使用しているモジュールタイプによって異なります。

SA電源ステータスインジケータ

SA電源ステータスインジケータの解釈
インジケータの状態
説明
処置
消灯
モジュールが給電されていない。
以下の操作を行なってください。
  1. システムが給電されていることを確認する。
  2. モジュールが正しく取付けられていることを確認する。
緑色に点灯
モジュールへのSA電力が存在する。
なし
赤色に点灯
モジュールへのSA電源が存在しないか、SA電源電圧が有効な範囲内にない。
以下の操作を行なってください。
  1. SA電源の配線がアダプタ、拡張電源モジュール、または5034-MBSA取付けベースに適切に接続されていることを確認する。
  2. 以下をチェックしてください。
    • SA電圧が正しい範囲内にあることを確認する。
    • 外部電源を使用している場合は、電源がオンになっていることを確認する。
    • 取付けベースと取付けベースの接続が適切に固定されていることを確認する。
      アダプタのModulePropertiesのChassisInformationビューに移動し、すべてのスロットに取付けられている取付けベースのフィールド電源ステータスを確認してください。

モジュール・ステータス・インジケータ

モジュール・ステータス・インジケータの解釈
インジケータの状態
説明
処置
消灯
モジュールが給電されていない。
以下の操作を行なってください。
  1. システムが給電されていることを確認する。
  2. モジュールが正しく取付けられていることを確認する。
緑色に点灯
モジュールが動作可能であり、すべてのI/Oコネクションがアクティブになっている。
なし
緑色に点滅
モジュールにI/Oコネクションがない。
Studio5000LogixDesignerアプリケーションをトラブルシューティングして、モジュールからコントローラへのコネクションの阻害原因を特定し、問題を解消する。
赤色に点滅
以下のいずれかの状態が存在する。
  • モジュールのファームウェアの更新の実行中である。
  • モジュールのファームウェアの更新を試みたが失敗した。
  • デバイスで修復できないフォルトが発生した。
  • モジュールへのコネクションがタイムアウトした。
以下のいずれかを行なってください。
  • ファームウェア更新処理を完了させる。
  • 失敗した後にファームウェアの更新を再試行する。
  • Studio5000LogixDesignerアプリケーションを使用して、モジュールで回復可能なフォルトが発生していないかどうかを確認する。 フォルトはDeviceInformationビューに表示されます。
    回復可能なフォルトをクリアするには、以下のいずれかを行なってください。
    • モジュール電源を切断後再投入する。
    • Studio5000LogixDesignerプロジェクト内で、ModulePropertiesダイアログのDeviceInformationビューからResetdeviceを選択する。
    電源の切断後再投入やモジュールのリセットを行なってもフォルトが解消しない場合は、ロックウェル・オートメーションのテクニカルサポートにご連絡ください。
  • Studio5000LogixDesignerアプリケーションを使用して、コネクションがタイムアウトしたかどうかを確認する。 ModulePropertiesのConnectionビューに、コネクション要求がタイムアウトしたかどうかが 表示される。
    コネクションがタイムアウトしている場合は、その原因を特定して解消する。 例えば、ケーブル障害によってコネクションがタイムアウトすることがある。
赤色に点灯
モジュールに回復不能なフォルトが発生した。
以下の操作を行なってください。
  1. モジュールの電源を切断してから再投入する。
  2. ステータスインジケータが赤色に点灯した状態が続く場合は、モジュールを交換してください。

チャネル・ステータス・インジケータ

アナログ入力チャネル・ステータス・インジケータの解釈
インジケータの状態
説明
処置
消灯
以下のいずれかの状態が存在する。
  • モジュールが給電されていない。
  • モジュールは給電されているが、コントローラからモジュールへのコネクションが確立されていない。
  • モジュールの電源が投入済みだが、入力チャネルが無効になっている。
以下のいずれかを行なってください。
  • モジュールは給電されていなければならないが、給電されていない場合は、以下を行なってください。
    • システムが給電されていることを確認する。
    • モジュールが正しく取付けられていることを確認する。
  • モジュールの電源が投入済みだが、チャネルが期待通りに動作していない場合は、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用して、チャネルが無効になっておらず、モジュールがコントローラに接続されていることを確認する。
    Module PropertiesのConnectionビューには、 コネクションが動作しているか、フォルトが発生しているかが表示される。 コネクションにフォルトが発生している場合は、Connectionビューにエラー情報が表示される。
  • チャネルが無効になっている場合は、操作は不要。
黄色に点灯
入力チャネルが正常に動作している。
なし
赤色に点滅
以下のいずれかの状態が存在する。
  • モジュールへのSA電源が存在しないか、SA電源電圧が有効な範囲内にない。
  • 入力信号が範囲超過または範囲未満。 信号範囲はStudio5000LogixDesignerアプリケーションプロジェクトで設定されます。
  • 開配線状態が存在する。つまり、ワイヤが入力チャネルから切り離されています。
以下のいずれかを行なってください。
  • SA電源フォルトが発生した場合は、上記のSA電源インジケータの表でインジケータが赤色に点灯している場合の処置を参照してください。
  • 入力信号が範囲超過または範囲未満であるかどうかを確認する。 そうである場合は、入力信号を制限値の範囲内に戻すよう変更を加える。
  • 入力チャネル側の配線を確認する。必要に応じて、配線を再接続する。
赤色/黄色に点滅
キャリブレーションが実行中。
キャリブレーションプロセスを正常に完了する。
赤色に点灯
モジュールの内部で問題が発生した。 ステータスインジケータが赤色に点灯する原因となる問題の例は以下の通りです。
  • チャネルでキャリブレーションフォルトが発生した。
  • モジュールで修復できないフォルトが発生した。
以下のいずれかを行なってください。
  • キャリブレーションプロセス後にインジケータが赤色に点灯した場合は、キャリブレーションを正常に実行するか、電源を切断後再投入してフォルトから回復できる。
  • キャリブレーションがフォルトの原因ではない場合は、電源を切断後再投入してフォルトから回復する。 それでもフォルトが解消しない場合は、モジュールを交換する。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal