Channelsビュー

Channelsビューには、すべてのモジュールチャネルの構成値の概要が表示されます。
ヒント: Channelsビューにすべてのチャネル構成が含まれているわけではありません。 すべてのチャネル構成の表示や変更、またはチャネルの診断情報の表示には、Chxxビューを使用します。
このビューでは、すべてのチャネルに対して以下の操作を行なうことができます。
  • 必要に応じて、チャネルを無効にする
  • 入力範囲を変更する
  • ノッチフィルタを設定する
  • 開配線状態の検出を有効または無効にする
  • スケーリングを設定し、すべての構成を工学単位で再計算する
  • デジタルフィルタを設定する
  • アラームを無効にする
Channelsビューの例

Chxxビュー

Chxxビュー(xxはチャネル番号を表す)には、それぞれのチャネルに使用可能な構成オプションが表示されます。
このビューでは以下の操作を行なうことができます。
  • 必要に応じて、チャネルを無効にする
  • 入力範囲を変更する
  • ノッチフィルタを設定する
  • 開配線状態の検出を有効または無効にする
  • スケーリングを設定し、すべての構成を工学単位で再計算する
  • デジタルフィルタを設定する
  • チャネル診断情報を表示する
ヒント: アラームパラメータのラッチおよび構成を行なうには、Alarmsビューに移動します。
Chxxビューの例

Recalculate Units

Recalculate Unitsを使用すると、スケーリング変更後にすべての構成を工学単位で再計算できます。 以下の点に注意してください。
  • スケーリング構成が変更されると、Recalculate Unitsオプションが有効になります。
  • Recalculate Unitsオプションを選択すると、古い値と、新しいスケーリング構成に基づいて再計算された新しい値が表示されるため、変更前に確認することができます。
  • Yesを選択して変更を進めると新しい値が設定され、Apply/OKを選択すると値が適用されます。
  • Noを選択して変更をキャンセルすると、古い値が保持されます。 Recalculate Unitsを再度選択するか、新しいスケーリングに基づいてこれらの構成を手動で変更できます。
Recalculate Unitsの例

Channelxx Diagnostics

モジュールと接続されている場合にチャネル診断情報を表示します。 モジュールとオンラインになっている場合にChxxビューのDiagnosticsを選択すると、診断情報が表示されます。
Channelxx Diagnosticsの例

Alarmsビュー

入力モジュールの各チャネルにはAlarmsビューがあります。 このビューでは以下の操作を行なうことができます。
  • すべてのアラームを無効にする。
  • ラッチを有効または無効にし、プロセスアラームのアラーム制限を設定する
    • High High (上上限)
    • High (上限)
    • Low (下限)
    • Low Low (下下限)
    • Deadband (デッドバンド)
  • ラッチを有効または無効にし、レートアラームの制限の設定する
    ヒント: レートアラームの制限を0.0に設定すると、レートアラームが無効になります。
Chxx - Alarmsビューの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal