データ品質に対するキャリブレーションの影響

アナログ入力モジュール上のチャネルがキャリブレーションされている場合、そのチャネルのノッチフィルタ設定は10Hzに変更されます。 そのチャネルのI.Chxx.Uncertainタグは、キャリブレーションが完了するまで1にセットされます。
5034-IF4モジュールのすべての入力が、アナログ/デジタルコンバータを共有します。 その結果、キャリブレーションプロセスに入力チャネルが含まれている場合は、その他の入力チャネルの
I.Chxx.Uncertain
タグが1にセットされます。 これは、すべての入力チャネルについてデータ・サンプリング・レートが低下するためです。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal