以前のリリースからの既知の異常
このリストには、以前のバージョンからの FactoryTalk Optix の既知の異常を示します。
括弧内の識別情報は、将来のリリースの異常を追跡するために使用したり、関連の問題についてカスタマー サポートから支援を受けるときの参照情報として使用したりできます。
FactoryTalk Optix Studio Web エディターのツールバーからキーボードに図面を追加できない [4099110]
長方形、楕円、線、ポリラインなどの図面をキーボードに追加するためのツールバーのアイコンは、FactoryTalk Optix Studio Web エディターでは機能しません。キーボードに図面を追加するには、
[プロジェクトビュー]
で画面を右クリックし、を選択して、図面のタイプを選択します。キーボードで図形を描画するアイコンは、FactoryTalk Optix Studio デスクトップエディターで動作します。この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
オブジェクトに定義されたアラームのアラームメッセージがロケールの切り替え時に変換されない[4126439]
アラーム定義を含むカスタムオブジェクト (タイプ) を定義する場合、そのタイプのインスタンスはアラームを継承しますが、セッションでロケールを切り替えてもアラームメッセージは変換されません。
変換が正しく機能するようにするために、オブジェクトをタイプに変換する前にアラーム定義を手動で追加します。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
ズームレベルが変更されると、PDF の現在のページが変更される [4048230]
FactoryTalk Optix Web クライアントで PDF のズームレベルを変更すると、ビューアに表示されるページが変更されます。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
不透明度の表示に一貫性がない場合がある [3978370]
スタイルシートとグラフィックオブジェクトの両方で不透明度を定義すると、グラフィックオブジェクトの不透明度に一貫性がないように見えることがあります。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
HMI デバイスがフリーズする [4158258]
プロジェクトでインポートされたタグの配列サイズを変更すると、HMI デバイスがフリーズすることがあります。インポートしたタグの配列の次元を FactoryTalk Optix で変更しないでください。サイズは、コントローラで定義されているタグ配列の次元と一致する必要があります。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
カスタムライブラリからプロジェクトビューに項目をドラッグするとダイナミックリンクが未解決になる [4100971]
データ バインディングは、親の外部にあるタイプまたはインスタンスを指している場合、保持されません。未解決のデータ バインディングを手動で更新します。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
ソース プロジェクトを OPC サーバーに転送すると、OPC クライアントとの通信が切断される [4184669]
[ソース プロジェクトを転送する]
が選択されている場合にプロジェクトを OPC サーバーにダウンロードすると、無効または不完全な構成および OPC クライアントとの未確立の通信に関する警告メッセージが表示されます。ランタイムに FactoryTalk Optix アプリケーションを手動で再起動して、クライアントとの通信を再開します。同じプロジェクトを同じサーバーにダウンロードし、[ソース プロジェクトを転送する]
が選択されていない場合、警告は表示されず、クライアントとの通信が確立されます。この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
ControlNet 経由で特定の Logix コントローラに接続できない [3385425]
ControlNet ネットワークを介して次のいずれかのコントローラ タイプに接続しようとした場合:
- 1769-L35CRCompactLogix®
- 1768CompactLogix®
- 1768Compact GuardLogix®
1756-ENxT(R) モジュール (Module) を経由してコントローラに接続することはできません。次の EtherNet/IP モジュールのいずれかを使用する必要があります。
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
ネットワークフォルダー内にプロジェクトを作成できない
ネットワークフォルダー内にプロジェクトを作成しようとすると、
FactoryTalk Optix
がプロジェクトテンプレートの名前を変更できないことを示すエラーが表示されます。この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
エミュレータが VPN 経由で InfluxDB サーバーに接続できない [3350681]
ランタイムツールを使用して、VPN 経由で InfluxDB サーバーに接続します。その後、選択したデバイスにプロジェクトをデプロイできます。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
回転したアコーディオンが意図したとおりに表示されない場合がある [1891903]
回転したアコーディオンはサポートされていません。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
サービスとして実行している場合、プロジェクトのアップロード後にアプリケーションが自動的に起動しない [3628522]
アプリケーションファイルを含むプロジェクトを FactoryTalk Optix Studio にアップロードした後に終了したアプリケーションは、FactoryTalk Optix をサービスとして実行している場合、自動的に再起動されません。Runtile サーブを手動で開始するか、アプリケーションを再デプロイします。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
NetLogic スクリプトが開いているときにアプリケーションをデプロイできない [3545605]
NetLogic スクリプトが開いている場合、アプリケーションのデプロイは中止され、エラーメッセージ「プロジェクトソースアーカイブを準備できません:コピー」が表示されます。スクリプトを閉じて、アプリケーションを再デプロイします。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
グループレベルで定義された不透明度を持つ高度な SVG 画像が正しく表示されない [3249226]
高度な SVG 画像のサブエレメントに適用された不透明度は、エミュレータまたは OptixPanel で実行すると、グループレベルで定義されている場合に期待どおりに表示されません。期待どおりの結果が得られるように、エレメントレベルで不透明度を適用します。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
同じ名前の複数のプロジェクトを使用すると、プロジェクトの保持性が期待どおりに機能しない [3540833]
異なる場所にある同じ名前の複数のプロジェクトを使用すると、プロジェクトの保持性が期待どおりに機能しません。保持性を使用する場合は、プロジェクトに一意の名前を付けます。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
ローカルセッションと RDP セッションを切り替える際のIDE表示の問題 [2294982]
ローカルデスクトップセッションとリモートデスクトップセッションを切り替えると、デスクトップ IDE に空白の画面が表示されることがあります。
この異常はバージョン 1.4.0 で初めて確認されました。
Unicode 文字が正しく表示されない [3863114]
Micro コントローラドライバで Micro Logix 1400 または SLC-500 コントローラのタグに接続されているテキストボックスまたはラベルに入力すると、中国語、日本語、韓国語の Unicode 文字の一部が正しく表示されません。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
MouseDoubleClick イベントが不完全です [3867487]
MouseDoubleClick イベントはまだ構成に使用できませんが、今後のリリースで使用できるようになります。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
OptixPanel での日本語入力メソッド [3892017]
数字入力で、仮想キーボードを使用して入力モードを日本語に切り替えるまで、適切な入力が受け付けられません。任意のテキスト入力フィールドをクリックすると受け付けられます。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
[アプリケーションファイルを転送する] を選択したときにアプリケーション ファイルフォルダーが見つからない場合、プロジェクトをデプロイするとエラーが発生する [3887842]
プロジェクトをデプロイまたはエミュレートし、[アプリケーションファイルを転送する] を選択したときにアプリケーションフォルダーが見つからない場合、デプロイでエラーが発生します。アプリケーション ファイルディレクトリを手動で作成し、プロジェクトを再度エミュレートまたはデプロイしてください。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
ブール値配列の要素またはスカラーのブール値アドレス指定でブール値拡張プロパティのパススルーを変更する [3883369]
ブール値配列の要素またはスカラーのブール値アドレス指定で EU/ST0/ST1 をクリアまたは削除すると、Logix プロジェクトの EU/ST0/ST1 のオーバーライドが削除されます。Optix は、オンラインインポートで再インポートされるまで、親タグの EU/ST0/ST1 を認識しません。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
.L5X からの拡張プロパティのエイリアスタグへのパススルーがサポートされていない [3877581]
.L5X ファイルを使用して拡張プロパティをインポートするときに、エイリアスの拡張プロパティが正しくインポートされず、実行時に取得されません。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
拡張プロパティのパススルーがデフォルトのローカル言語にフォールバックしない [3875978]
拡張プロパティのパススルーでローカル言語を使用しているときに、
FactoryTalk Optix
で選択したローカル言語の翻訳が利用できない場合、デフォルトのローカル言語がコントローラから取得されません。この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
ローカル言語キーボードの Alt + (キー) キーが、特殊文字ではないすべてのキーに大文字を入力する [3868188]
FactoryTalk Optix
Studio 内でローカル言語のキーボードを使用する場合、 は、特殊文字が存在する場合はそれらを返し、それ以外のすべてのキーでは大文字の文字を返します。この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
MQTT ブローカー は、プロジェクト名に特殊文字が含まれていると動作しない [3854413]
FactoryTalk Optix
プロジェクト名にローカル言語の特殊文字が含まれている場合、MQTT ブローカーは起動しません。埋め込み MQTT ブローカーを使用する場合は、プロジェクト名に特殊文字を使用しないでください。この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
Logix 拡張プロパティのパススルービットレベルの説明が正しくインポートまたは表示されない [3843855]
Logix 拡張プロパティのパススルー ビット レベルの説明がオンラインでインポートされず、適切に更新されません。これを回避するには、インスタンスにビットレベルの説明を割り当てます。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
Logix 拡張プロパティ - 工学単位 - 書き込み時に障害を示さない [3334127]
Logix 拡張プロパティは書き込み可能ではありません。工学単位を変更しても、書き込みの障害は示されません。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
ご質問やご意見