本リリースで修正された異常
FactoryTalk Optix
1.7.x で修正された異常がリストアップされています。ポップアップを開いて閉じた後、画面データの更新が停止します [5667972]
ダイアログ ボックスまたはフェースプレートを開いてから閉じると、画面上のデータの更新が停止することがあります。ダイアログ ボックスを再度開くと、データの更新を再開します。この問題は、ベース画面が参照渡しで構造体をダイアログ ボックスまたはフェースプレートに渡す場合に発生します。ダイアログ ボックスを閉じると、通信ドライバは構造化タグをスキャン グループから削除します。その結果、フェースプレートを再度開くまで、画面オブジェクトの更新が停止します。この問題は、PlantPAx プロセス オブジェクトで発生することがあります。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。
レシピエディタでレシピ名の一部の特殊文字が処理されない [4179606]
レシピエディタが、レシピ名の「%」などの一部の文字を誤って処理し、データ損失につながる可能性があります。たとえば、「recipe%」という名前のレシピを保存すると、他のレシピが削除される場合があります。この問題を回避するには、SQL の "Like" 句でワイルドカードとして扱われる文字をレシピ名に使用しないでください。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
LINT データタイプ値の切り上げ [3643907]
値が 17 桁を超えると、LINT データタイプの値は切り上げられます。例えば、値 92,233,720,368,547,758 は 92,233,720,368,547,760 に切り上げられます。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
ユーザーを検証できない [4152168]
これは、プロジェクトが Ubuntu バージョン 24.04 のランタイムツールにダウンロードされたときに発生します。FactoryTalk Optix Studio は Ubuntu 24.04 をサポートしていません。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
MP4 ビデオの再生後に OptixPanel がクラッシュする[4120517]
この問題を解決するには、OptixPanel を最新のイメージに更新します。この問題は、次のバージョンのオペレーティング システムで解決されています。
- OptixPanel Standard: 6.0.1.165
- OptixPanel Compact: 6.0.1.209
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
サポートされていない Mysql_native_password 認証プラグイン [3996403]
mysql_native_password 認証プラグインは MySQL 8.0.34 で非推奨となり、MySQL 8.4 ではデフォルトで無効になり、MySQL 9.0.0 で削除されました。
この問題を回避するには、MySQL Server の設定で
[ユーザーおよび権限]
を開き、[認証タイプ]
を [caching_sha2_password]
に変更します。この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
FactoryTalk Optix が VMWare イメージ内で起動に失敗する [4014142]
FactoryTalk Optix が VMWare Tools 12.5 で起動できないか、VMWare イメージ内の Broadcom Inc. ディスプレイ ドライバを 9.17.8.9 に更新するオプションの Windows アップデートが実行されると、起動に失敗します。
12.5 より前の VMWare Tools にロールバックします。以前のバージョンを既にインストールしている場合は、ドライバのバージョンをロールバックするか、別のバージョンのドライバをアンインストールしてインストールするか、ビデオカードの設定で 128 MB 以上のメモリーで 3D サポートを有効にします。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
FactoryTalk Optix Studio が VMWare でクラッシュする [4126609]
FactoryTalk Optix Studio は VMWare Tools 12.5.0 では動作しません。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。
PDF レポートが正しく生成されない [3712641]
PDF は、ヘッダー、セクション、フッターの合計がページサイズを超えると生成されません。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
エイリアスタグの拡張プロパティをベースタグから継承できない [3876089]
エイリアスのベースタグからの拡張プロパティのインポートは、オンラインタグインポーターでは機能しません。
この異常はバージョン 1.5.0 で確認されました。
Visual Studio の更新バージョンによって特定の機能がブロックされる場合がある [3852883]
次のことができない場合は、Visual Studio を閉じるか、インデックス サービスをシャットダウンします。
- [アプリケーション ソース コードの転送] が有効な場合に、プロジェクトを任意のターゲットに転送する。
- 新しい名前を付けてプロジェクトを保存する。
- コンパイル済みのランタイム プロジェクトをフォルダーにエクスポートする。
- Git タスクを実行する。
この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
ストア アンド フォワード機能により Influx データが同期しなくなる [4020634]
OptixPanel プロジェクトは、データ/イベントロガー、ストア アンド フォワード対応、および多数のデータポイントを持つ Influx 内部および/または外部データストアを使用して構成できます。このようなプロジェクトでは、コントローラからのアラームイベント、監査イベント、およびデータログの変更間隔が 100 ミリ秒の 200 個の浮動小数点変数により、OptixPanel のメモリーと CPU が不足するため、Influx データが同期しなくなったり、クラッシュしたりすることがあります。
より高性能なデバイスを使用するか、アプリケーションによって消費されるリソースを減らすことを検討してください。たとえば、ログ記録の間隔を短くします。
この異常はバージョン 1.5.1 で初めて確認されました。
フォルダーを含む、またはフォルダーごとに整理されたテンプレートライブラリウィジェットが期待どおりに更新されないことがある [4104683]
[テンプレートライブラリ]
ウィジェットをフォルダーで更新する場合は、ウィジェットを削除してから、更新したコンテンツを [テンプレートライブラリ]
ダイアログにドラッグ & ドロップします。[テンプレートライブラリ]
ウィジェットとフォルダーを含むプロジェクトを更新するときは、フォルダー名の衝突を避けるために、プロジェクトから既存のウィジェットとフォルダーを削除するか、新しいフォルダーを作成します。この異常はバージョン 1.5.0 で初めて確認されました。
ご質問やご意見