1 つのデバイスへの複数の FactoryTalk Optix Studio のインストール

複数の
FactoryTalk® Optix Studio
インストールバージョンを 1 つのデバイスに共存させることができます。新しいインストールによって古いインストールが自動的に置き換えられるわけではありません。
デバイスは、
[プログラムファイル]
[FactoryTalk Optix]
リポジトリのバージョン番号で指定された個別のフォルダーに、複数の同時
FactoryTalk® Optix Studio
インスタンスを持つことができます。
重要: より多くの
FactoryTalk® Optix Studio
インストールを同時に実行できます。
複数の VPN ネットワークインターフェイスが、関連する
FactoryTalk® Optix Studio
インストールとともにインストールされます。
ヒント: 別の
FactoryTalk® Optix Studio
インスタンスで同じプロジェクトを開こうとすると、警告が表示され、開くことができません。
[このプロジェクトは、別の FactoryTalk Optix Studio インスタンスで現在開いている別のプロジェクトと同じ名前を共有しています]
  1. [設定]
    [バージョン制御]
    を選択すると、各
    FactoryTalk® Optix Studio
    インスタンスから GitHub にログインします。
  2. FactoryTalk® Optix Studio
    インスタンスが不要になったら、関連する VPN ネットワークインターフェイスと一緒にアンインストールします。
  3. 新しいバージョンの
    FactoryTalk® Optix Studio
    をインストールする際、ダイアログボックスが表示され、古いインストールを上書きするかどうかを選択するよう求められます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal