ランタイム起動

アプリケーションをサービスとして起動すると、ユーザーがログインしなくてもランタイムが自動的に起動します。この場合、ネイティブのプレゼンテーションエンジンは使用できません。ランタイムは、ゲートウェイの場合など、ユーザーインターフェイスがあるかどうかに関係なく機能します。
ヒント: オンライン ヘルプの
FactoryTalk® Optix
プレゼンテーション エンジンの構成
」を参照してください。
アプリケーションがサービスとして実行されない場合は、ログインしてランタイムを起動する必要があります。
  1. ランタイムツールをインストールしたら、
    [構成]
    をクリックして起動し、
    [FactoryTalk Optix をサービスとして実行]
    を選択します。
  2. アプリケーションをターゲットデバイスにデプロイします。
    ヒント: FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal