Windows デバイスにランタイムツールをインストールする
FactoryTalk® Optix™
Runtime ツールインストールパッケージをダウンロードしたら、ランタイムツールをインストールします。
重要:
ランタイムデバイスがインターネットに接続されていない場合は、
FactoryTalk® Optix™
ランディングページからインストールパッケージをダウンロードできません。インストールパッケージをオンラインデバイスにダウンロードし、USB ドライブを使用してランタイムデバイスに転送します。- ダウンロードが完了したら、ダウンロード フォルダーで[開く]を選択します。
- FactoryTalk® Optix™Runtime ツール.exeファイルをダブルクリックし、インストールプロセスが完了するまで待ちます。FactoryTalk® Optix™アプリケーション更新サービスとFactoryTalk® Optix™ 資格マネージャーのインストール。
- MySQL サーバーにリンクされた ODBC データベースがプロジェクトに含まれている場合は、Microsoft 製品ページからダウンロードできる[MySQL ODBC コネクタ]の追加パッケージをインストールします。
- プロジェクトに SQL Server にリンクされた ODBC データベースが含まれている場合は、Microsoft 製品ページからダウンロードできる[SQL サーバー用 ODBC ドライバ 17]の追加パッケージをインストールします。
- FactoryTalk® Optix™Studio または Windows ランタイムツール、あるいはその両方をサイレントモードでインストールするには、Windows コマンドプロンプトターミナルで、<version>プレースホルダを適宜置き換えて、以下のスクリプトを実行します。FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsFactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsサイレントモードは、スクリプトを操作したくない場合や、さまざまな自動化に便利です。
Runtime Tools
Windows installation
silent mode
ODBC Database
ご質問やご意見