Call Home ライセンスメカニズム
Call Home ライセンスメカニズムは、Docker コンテナでのみ実行される
FactoryTalk®Optix™
Runtime で使用可能な資格スキームで構成されています。FactoryTalk®Optix™
Runtime は、Ubuntu 22.04 Docker コンテナで実行できます。資格のシリアル番号は、
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
という名前の環境変数として Docker コンテナに挿入されます。この変数は、Call Home メカニズムをトリガーします。資格フローは次のように発生します。
- Docker コンテナは、特定の資格 Web API を呼び出して、指定された資格をロックします。
- ロック要求が成功すると、Docker コンテナは 30 分ごとに資格ロックを定期的に更新します。
- Docker コンテナは、ランタイムの終了時に資格のロックを解除し、リホストに使用できるようにします。
ヒント:
Docker コンテナが終了時に資格のロックを解除しない場合は、手動リホストに進みます。このシナリオは、ランタイムが予期せず停止した場合に発生する可能性があります。
Docker コンテナがランタイムにロックされた資格をリホストすると、この資格は次回の資格ロックの更新後にリホスト通知を受信します。
7 日間の猶予期間は、資格ロック後に資格 Web API との接続が失われた場合にのみ開始されます。
ご質問やご意見