レシピスキーマを編集する

  1. レシピスキーマを編集するには
  2. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  3. エディターで、
    [レシピの構成]
    を選択します。
  4. 編集するレシピを選択します。
  5. 必要に応じて、
    [名前]
    [ターゲットノード]
    のプロパティを編集します。
  6. [次へ]
    を選択します。
  7. 既存のデータベースを選択するか、新規データベースを構成します。
    • 既存のデータベースを使用するには:
      1. 既存のデータベースを選択します。
      2. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
      3. [次へ]
        を選択します。
    • データベースを作成するには:
      1. [新規データベース]
        を選択します。
      2. 必要に応じて、
        [名前]
        フィールドと
        [タイプ]
        フィールドを編集します。
      3. [次へ]
        を選択します。
      4. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
      5. [次へ]
        を選択します。
    • 使用可能なデータベースを複製するには:
      ヒント: 既存のデータベースを複製すると、既存のデータベース上にデータベース ベースをすばやく作成できます。
      1. 使用可能なデータベースを右クリックし、
        [複製]
        を選択します。
      2. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
  8. [次へ]
    を選択します。
  9. 使用するレシピパラメーターを選択します。
    ヒント: 他の変数に入れ子の変数 (パラメーター) を表示または非表示にするには、
    [入れ子になっている変数]
    切り替えを使用します。
    [検索]
    フィールドを使用すると、選択するパラメーターをすばやく見つけることができます。
  10. [次へ]
    を選択します。
  11. 設定を確認します。
  12. [終了]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal