オブジェクトのメソッドを作成する
ランタイムに実行されるオブジェクトのメソッドを作成します。
[プロジェクトビュー]
に追加するランタイム NetLogics のメソッドを作成します。- [プロジェクトビュー]で、オブジェクトノードを選択します。
- を選択し、
[ランタイム NetLogic]を選択します。[ランタイム NetLogic#]が[プロジェクトビュー]に表示されます。 - [ランタイムNetLogic]を右クリックし、 を選択します。[NetLogic]がエディタで開き、次のコードが追加されます。[ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
- (オプション) C# でメソッドの名前を変更します。
runtime netlogics
Runtime Netlogics
ご質問やご意見