ライブラリ リファレンスを管理する
プロジェクトに追加されたライブラリ項目のフィルタリング可能な概要を表示します。特定の項目へのリファレンスを置換、無視、または削除します。
- メインツールバーでの後ろのドロップダウンを選択し、[テンプレートライブラリ][ライブラリ リファレンスを管理する]を選択します。[ライブラリ リファレンス]エディターには、ライブラリからプロジェクトに追加された項目とそのバージョンが表示されます。最後の列には、各項目のステータスが表示されます。ヒント: プロジェクト内のライブラリ項目の最新の概要を表示するには、を選択します。
[更新] - (オプション)[検索]で項目名を入力して、名前でアイテムをフィルタします。
- (オプション)[フィルタ基準]から、項目のフィルタ方法を選択します。
- [すべて]。すべての項目を表示します。
- [更新]。更新可能な項目のみを表示します。
- [欠落項目]。ライブラリにない項目のみを表示します。
- [無視]。以前に無視された項目のみを表示します。
- 項目を選択するか、[またはCtrl][を選択して複数の項目を選択し、以下を選択します。Shift]
- [置換]。項目を別の項目と置き換えます。ヒント: オブジェクトタイプは、同じ名前のオブジェクトタイプにのみ置き換えることができます。オブジェクト インスタンスまたは異なる名前のオブジェクトを置き換えることはできません。
- [無視]。項目の次の更新を無視します。ヒント: たとえば、v1 項目の v2 更新プログラムを無視した場合、v2 更新プログラムは[更新プログラム]に表示されません。項目の v3 更新プログラムが利用可能になると、v3 更新プログラムが[更新プログラム]に表示されます。
- [削除]。プロジェクト項目とライブラリ項目の間の参照を削除します。
ご質問やご意見