破損したダイナミックリンクを検索する
プロジェクト内のすべての誤ったダイナミックリンクを
[出力ペイン]
に表示できます。- 未解決のリンク
- 破損したリンク
- 無効なリンク
- 破損したポインター
- メインツールバーで、[ダイナミックリンクの検索]を選択します。
リンク切れは
[出力ペイン]
に表示されます。各結果は、親オブジェクトへのパス、リンク値、および結果の種類を提供します。フィルタボタンを使用して、特定のリンク切れタイプを検索結果に含めたり、除外したりできます。リンク切れはプロパティに
、未解決のリンクは
と表示されます。
、未解決のリンクは
と表示されます。表示されたパスをクリックすると、リンク切れに移動できます。
ご質問やご意見