UI オブジェクトの UX デザイン

一貫性があり、直感的で、応答性が高く、アクセシブルなユーザーインターフェイスを設計することは、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するための鍵です。

一貫性と直感性

直感的で一貫性のある UI の動作を設計し、ユーザビリティを向上させて予測可能なユーザー操作を確保します。
  • UI の動作を予測可能に保ちます。例えば、ボタンは常にクリック可能に見えるようにする必要があります。
  • 頻繁に使用する UI 要素に簡単にアクセスできるようにします。

レスポンシブネス

一貫したユーザーエクスペリエンスのために、さまざまな画面サイズやデバイスにシームレスに適応するレスポンシブ UI 要素を設計します。
ヒント: このトピックの詳細については、レスポンシブなユーザーインターフェイスを作成する を参照してください。
  • UI オブジェクトがさまざまな画面サイズに適応するようにします。
  • さまざまなデバイスで UI をテストして、一貫性を確認します。

アクセシビリティ

すべてのユーザーのアクセシビリティを確保するために、十分なコントラストとキーボードおよびスクリーンリーダーの完全なサポートを備えた UI 要素を設計します。
ヒント: このテーマの詳細については、「スタイルシート」を参照してください。
  • 読みやすさのために十分なコントラストを使用します。
  • インタラクティブな UI オブジェクトがキーボードおよびスクリーンリーダーでアクセス可能であることを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal