ノード カウンタ ダイアログ
特定のオブジェクトのサイズと複雑さは、
[ライブラリ]
マネージャーのFactoryTalk® Optix™
が提供する [ノード カウンタ ダイアログ]
を使用して、ランタイムで確認できます。[ノード カウンタ ダイアログ]
は、プロジェクト部分のノード数をカウントするために使用できる診断ツールです。これは、特定のページの読み込みに時間がかかる理由を理解したい場合や、一部の要素が最適化を必要とするかどうかを理解したい場合に非常に便利です。
ヒント:
画面ごとのノードの一般的な制限はありません。ノード数をモニターし、特定のデバイスの複雑さを評価する必要があります。
- に移動し、[ノード カウンタ ダイアログ]を[プロジェクトビュー]ペインの UI ノードの任意のサブフォルダーに移動します。
- 任意のページで、[ボタン]を追加し、[マウスクリックイベント]を構成して[UI コマンド]と[OpenDialog]メソッドを実行します。
- [ダイアログ]パラメータから、[ダイナミックリンクの作成]タイプへの[ダイナミックリンクの作成]を作成します。
- [AliasNode]パラメータから、ランタイムで検査したいエレメントへの[ダイナミックリンクの作成]を作成します。
- ランタイムで、ボタンをクリックして[ノード カウンタ ダイアログ]を表示すると、ノード数が表示されます。
ヒント:
ボタンの
[AliasNode]
プロパティが [PanelLoader
または [ナビゲーションパネル]
にリンクされている場合、新しいページが読み込まれるたびにカウンタが自動的に更新されます。ご質問やご意見