オーバーヘッド削減
ロジックを一元化し、冗長性を排除することでオーバーヘッドを削減します。
- 複雑な[ダイナミックリンク]の影響が大きすぎる場合は、カスタマイズしたスクリプトを使用してデータ処理を一元化するために[複雑なダイナミックリンク]を置き換えることができます。ヒント:[NetLogic]はアプリケーションの起動に大きな影響を与える可能性があります。
- 複数のオブジェクト間で共有変数を集約し、冗長性を減らします。ヒント: 「共通オブジェクトの作成」を参照してください。
ご質問やご意見