グラフィックレンダリングへの影響

UI オブジェクトのグラフィカルな側面は、エンジンによるラスタライズとレンダリングに必要な時間に直接影響します。
  • SVG 画像
    を強く推奨します。
    • ベクトルベースで解像度に依存しません。
    • ランタイムで色、不透明度、サイズなどを動的に変更できます。
    • レスポンシブデザインに最適です。
  • PNG 画像
    :
    • 処理が速い場合があります。
    • 特に解像度を意識したプロジェクトでは、柔軟性が低下します。
    • 適切なファイルサイズ(バイト)である必要があります。
ヒント: 大きな PNG や非圧縮 PNG の使用は避けてください。品質を損なうことなくファイルサイズを縮小するには、圧縮ツールを使用してください。
ヒント: 設計上のあらゆる判断が、ノードの総数やランタイムモデルの複雑さに影響します。再利用性、モジュール性、パフォーマンスのバランスを取ることが重要であり、プロジェクトをデプロイするターゲットハードウェアを常に考慮してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal