ZipUnzip NetLogic
圧縮/解凍 NetLogic を使用すると、ZIP アーカイブの作成、抽出、パスワードで保護ができます。
重要:
この NetLogic はサードパーティ製ライブラリを使用しています。詳細については、「NuGet Gallery | SharpZipLib」を参照してください。
CreateZipArchive メソッド
CreateZipArchive
メソッドファイルまたはフォルダーを ZIP アーカイブに圧縮します。
次のプロパティを取得します。
- Source
- 圧縮するファイルまたはフォルダーへのフルパス。
- Target
- 生成するアーカイブへのフルパス。
- Password
- (オプション) 生成されたアーカイブをパスワードで保護するフレーズ。
UnzipArchive メソッド
UnzipArchive
メソッドZIP アーカイブを解凍します。
次のプロパティを取得します。
- Source
- 解凍する ZIP アーカイブへのフルパス。
- Target
- アーカイブのコンテンツが抽出されるフォルダー パス。
- Password
- (オプション) アーカイブを抽出するために必要になる可能性があるフレーズ。
ご質問やご意見