サードパーティ .NET ライブラリ

サードパーティの .NET ライブラリを使用して C# プログラミング言語の機能を拡張します。
重要:
FactoryTalk Optix Studio
は、.NET Standard 8 変換先フレームワークの .NET ライブラリのみをサポートします。
FactoryTalk Optix アプリケーション
Visual Studio®
または
Visual Studio Code®
でデバッグするには、.NET SDK をインストールします。
選択したエディターでサードパーティのライブラリを追加します。「サードパーティ製ライブラリを Visual Studio プロジェクトに追加する」と「サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal