MQTT 公開者を追加する

定義されたトピックの MQTT ブローカーにメッセージを公開する MQTT 公開者を構成します。そのトピックに購読しているすべての MQTT クライアントがメッセージを受信します。
ヒント: 公開者はスカラー変数のみをサポートします。配列、UDT、およびその他の非スカラー変数はサポートされていません。
  1. プロジェクトビューで、
    [MQTT]
    を右クリックし、
    [新規]
    [MQTT 公開者]
    を選択します。
  2. で、次のように構成します:
    サンプリングモード
    • [なし]
      - 自動録画は無効です。サンプルメソッドを呼び出して記録できます
    • [定期的]
      - 一定間隔で選択したすべての変数の値を記録します
    • [値の変更]
      - 一定間隔で、前回のサンプリングから変更された選択変数の値のみが記録されます。
    サンプリング周期
    定期モードにおいて、1 回のサンプリングから次のサンプリングまでの時間間隔は、時間単位であり、ミリ秒単位の精度で表されます。
    ポーリング時間
    値変更モードにおいて、1 回のサンプリングから次のサンプリングまでの時間間隔は、時間単位であり、ミリ秒単位の精度で表されます。
    フォルダー
    フォルダーには、値がブローカーに送信される変数が含まれています。フォルダー ノードはグローバル オブジェクトである必要があり、セッションベースのオブジェクトにすることはできません。
    トピック
    公開者がメッセージを送信する MQTT トピック。
    QoS
    MQTT サービスの品質 (QoS) は、特定のメッセージ (0、1、2) の配信の保証を定義します。
    0
    - 最大で 1 回 (メッセージが失われる可能性があります)。
    1
    - 少なくとも 1 回 (重複する可能性のあるメッセージの配信を保証します)。
    2
    - 1 回のみ (重複することなくメッセージが配信されるようにします)。
    保持
    トピックの既読メッセージの保存を有効または無効化します。
[プロジェクトビュー]
[MQTT]
フォルダーに
[MQTT 公開者]
オブジェクトが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal