クライアント証明書を使用して TLS を構成する

ヒント: クライアントとサーバーは、クライアントとサーバーの証明書に同じ認証局 (CA) を使用する必要があります。
OpenSSL がデバイスにインストールされていることを確認します。
  1. コマンドプロンプトで、次のように入力してクライアントキーを作成します。
    openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
  2. 次のキーを使用してクライアント証明書要求を作成します。
    openssl req -new -out client.csr -key client.key
  3. 次の CA キーを使用して、手順 2 のクライアント証明書要求に署名します。
    openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal