プッシュエージェント インターフェイス

プッシュエージェント UI の例には、5 つの変数、関連付けられたボタンを持つデータグリッド、およびデータロガーを構成できるフィールドが含まれています。
ヒント:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
PushAgentDemo.zip
サンプル プロジェクトには、Eclipse Mosquitto ブローカーにローカルで接続するように構成され、次のサードパーティ製 NuGet パッケージを使用するプッシュエージェントが含まれています。
  • MqttNet
  • Newtonsoft.Json
プッシュエージェント UI の例
プッシュエージェント UI の例には、次の要素が含まれています。
呼び出し
項目
説明
A
データグリッド
選択したモードに基づいてデータロガーによって検出されたサンプルを表示しますが、ドロップダウン メニューで変更できます。
B
[更新] ボタン
データグリッドを更新します。
C
[ログ] ボタン
サンプリングされた変数の値を含む行をデータグリッドに挿入します。
D
データロガー構成セクション
モニター対象変数とデータロガーの構成パラメーターを変更できます。クラウドにデータを送信するには、ブローカーに関連するすべてのパラメーターを構成する必要があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal