ナビゲーションパネルを構成する
パネル オブジェクトをタブとして参照することによって、ナビゲーションパネルを構成します。
- [プロジェクトビュー]で[UI]のコンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、ナビゲーションパネルをダブルクリックします。ナビゲーションパネルがエディタに表示されます。
- ナビゲーションパネルでタブとして参照する[パネル]タイプを作成します。詳細については、「グラフィックオブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]から、パネルタイプをエディターのナビゲーションパネルにドラッグします。エディタのナビゲーションパネルにパネルタイプをドロップすると、最初のパネルとナビゲーションタブのプレビューが表示されます。[プロパティ]で、[パネル]が自動的に入力されます。
- (オプション)[プロパティ]で、[現在のタブインデックス]と、現在選択されているタブを管理するアプリケーションロジックとの間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ヒント: タブのインデックスは 0 で始まり、既定値は 0 です。インデックス値が 0 の場合は、最初のタブを示します。
- (オプション)[プロパティ]の[パネル#]で、各ナビゲーションパネル タブのプロパティを設定します。
- [タイトル]。ナビゲーションパネルタブのタイトル。
- [画像のパス]。パネルタイトルを上書きする画像へのパス。画像と UI をシームレスに統合するために、透明な背景の正確なサイズのフラットな画像を使用します。
- [有効]。デバイスのタブとのインタラクションを許可します。既定値は [真] です。
- [表示]。タブを表示します。既定値は [真] です。
- (オプション)[プロパティ]の[アタッチされているパネルローダー]で、アタッチするパネルローダーへのダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ヒント: パネルローダーを接続すると、パネルローダーのナビゲーションパネルタブの内容が表示されます。
- (オプション)[外観]で、パネルのプロパティを設定します。
- [表示]。パネルを表示します。既定値は [真] です。
- [有効]。デバイスのパネルとのインタラクションを許可します。既定値は [真] です。
- [不透明度]。パネルの不透明度を設定します。既定値は 100 で、不透明度がないことを意味します。
- [回転]。パネルの中心点を中心に回転します。正の値にすると、パネルが時計回りに回転します。
- [移動するエレメント]。ランタイムにパネルを移動可能にします。詳細については、「グラフィックオブジェクトを移動可能にする」を参照してください。
- [タブ位置]。パネルタブの位置を指定するか、タブを非表示にします。
- [タブの幅]。タブの幅 (ピクセル単位)。
- [タブの高さ]。タブの高さ (ピクセル単位)。
- [外観]。ナビゲーションパネル表示。
- [スタイル]。ナビゲーションパネルグラフィックスタイル。詳細については、「スタイルシート」を参照してください。
navigation
navigation panel
ご質問やご意見