ログインフォームを作成する
ログインを許可するインターフェイスを作成します。
- 事前構成されたウィジェット(type)を追加します:
- ツールバーでを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Login formを検索します。
- [コンポーネント]で、[ログインフォーム]を[プロジェクトビュー]の[UI]にドラッグします。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[ユーザー]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見