データベースを作成する

イベントロガーのデータベースを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [ロガー]
    を右クリックし、
    [新規]
    [埋め込みデータベース]
    を選択します。
  2. 次の列を持つデータベーステーブルを追加します。
    列名
    タイプ
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
    詳細については、「データベーステーブルを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal