アラームグリッドを作成する
事前構成されたアラーム データグリッドを挿入します。
ヒント:
カスタム アラームグリッドを最初から作成する場合は、「色分けされたアラームダッシュボードを開発する」を参照してください。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Alarm Gridを検索します。
- [コンポーネント]から[アラームグリッド]を[プロジェクトビュー]の[MainWindow (type)]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
ご質問やご意見