温度計のリニアゲージを作成する
現在の温度を示す警戒ゾーンを持つリニアゲージを作成します。
- ゲージの作成と構成:
- [MainWindow (Type)]を右クリックし を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、ThermometerGaugeと入力します。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値ゲージ警戒ゾーンの設定:
- [プロパティ]の[警戒ゾーン]の横にあるを選択します。
- [警戒ゾーン1]で、[色]を#f30000に設定します。
- [開始点]を75に設定します。
- [終了点]を100に設定します。
ご質問やご意見