温度アラームを作成する

設定温度値を超えたときに警告するアラームを作成します。
  1. 入力変数の作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [変数]
      を選択します。
    2. 変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      TemperatureAlarmVariable
      と入力します。
  2. アラームの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [アラーム]
      を右クリックし、
      [新規]
      [専用レベルアラーム]
      を選択します。
    2. アラームにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      TemperatureAlarm
      と入力します。
  3. アラームの構成:
    1. [プロパティ]
      で、
      [入力変数]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [TemperatureAlarmVariable]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    2. [上限]
      75
      に設定します。
    3. [自動確定]
      [真]
      に設定します。
    4. [メッセージ]
      Temperature exceeds a safe level!
      に設定します。
    5. [重大度]
      3
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal