ログに記録されたアラームを表示するようにウィジェットを構成する
ランタイムにアラームに関する履歴データを表示するウィジェットを追加します。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Alarm History Grid with filterを検索します。
- [コンポーネント]で[フィルタ付きアラーム履歴グリッド]を[プロジェクトビュー]の[Page3 (type)]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で[FilteredAlarmHistoryGrid1]を選択します。
- [プロパティ]で、[水平方向の配置]を[ストレッチ]に設定します。オブジェクトの幅は、ランタイムにコンテナに合わせて調整されます。
- [アラームイベントロガー]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
Page3 でフィルター処理されたフィルタ付きアラーム履歴グリッド

ご質問やご意見